Backup und Wiederherstellen¶
Sie können ein Backup der CMTK-Einstellungen erstellen, welches zur Wiederherstellung oder Vervielfältigung der Geräteeinstellungen verwendet werden kann.
Backup erstellen¶
Sie finden die Backup-Einstellungen unter Einstellungen > Gateway Einstellungen > Allgemeines

Klicken Sie auf Backup erstellen und herunterladen, um den Dialog zu öffnen:

Vor dem Herunterladen können Sie entscheiden, ob das Backup die Netzwerkeinstellungen enthalten soll. Wenn Sie beabsichtigen, die Einstellungen zu duplizieren, kann dies zu IP-Konflikten führen. Es wird empfohlen, die Netzwerkeinstellungen nicht zu sichern, wenn Sie die Einstellungen auf ein neues Gerät übertragen möchten. Wenn Sie die Einstellungen auf das gleiche Gerät wiederherstellen möchten, können Sie die Netzwerkeinstellungen sichern.
Warnung
Die Einstellungen der angeschlossenen Sensoren werden nicht gesichert.
Hinweis
Der BCM Konfigurationsassistent verfügt über eine Option zum Importieren und Exportieren von Konfigurationsdateien der angeschlossenen BCMs.
Hinweis
Alle installierten optionalen Apps werden ebenfalls gesichert.
Backup wiederherstellen¶
In den Einstellungen neben der Backup-Erstellung finden Sie auch die Wiederherstellung des Backups. Klicken Sie auf Wiederherstellen aus Datei. Dann können Sie die Backup-Datei hochladen und auf Jetzt wiederherstellen klicken.
Warnung
Die aktuelle Konfiguration wird durch das Backup überschrieben.
Warnung
Es ist nur möglich, das Backup auf einem Gerät mit derselben Major- und Minor-version wiederherzustellen.
Information
Das Gerät wird neu gestartet, um das Backup wiederherzustellen. Manchmal ist nach dem Neustart ein Neu laden des Browsers erforderlich, da einige Anwendungen etwas mehr Zeit zum Starten benötigen.
Information
Deinstallierbare Apps aus dem Backup werden im App Manager immer auf aktiviert gesetzt. Der Aktivierungszustand der restlichen Apps wird im Backup nicht gesichert. Zusätzlich installierte Apps werden nach Wiederherstellung nicht deinstalliert.
Information
Aus Sicherheitsgründen werden die Zertifikate nicht gesichert und müssen nach der Wiederherstellung des Backups erneuert werden.

Backup in der Initialisierung wiederherstellen¶
Nach dem ersten Login können Sie ebenfalls ein Backup hochladen.