Erste Schritte¶
Mit dem System verbinden¶
Die Software des CMTK ist browserbasiert. Sie verbinden sich in Ihrem Webbrowser (Google Chrome, Firefox, MS-Edge) mit dem System. Eine zusätzliche Installation von Software ist nicht erforderlich.
-
Öffnen Sie Ihren Webbrowser. Dort haben Sie folgende Optionen:
Bei Direktverbindung über LAN-Port 1 geben Sie192.168.10.1in die Adresszeile ein.
Bei Anschluss über LAN-Port 2 (Integration in bestehende Netzwerkinfrastruktur) erreichen Sie das System über die von Ihrem DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse oder http://cmtk.Der folgende Dialog erscheint:
-
Melden Sie sich mit dem Benutzernamen
adminund dem initialen Passwort an, das Sie auf dem Typenschild finden. Bei der ersten Anmeldung lautet das Passwort wie folgt:Nutzer Initiales Passwort admin CMTK-adm1n Sie werden aufgefordert, das Passwort zu ändern.

Hinweis
Sie können die Daten später nochmals in der Nutzerverwaltung ändern, siehe Nutzer verwalten.
-
Ändern Sie das Passwort, und klicken Sie SPEICHERN.
Initialisierung¶
Bei der Erstinbetriebnahme des Systems müssen Sie wesentliche Grundeinstellungen vornehmen. Diese Einstellungen können Sie später nochmals in den Einstellungen anpassen.
-
Klicken Sie START INITIALISIERUNG, um die initiale Konfiguration zu beginnen, und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Die angeschlossenen Sensoren werden angezeigt.

Wenn dem CMTK die IODD des IO-Link-Gerätes bereits bekannt ist, wird dies durch ein grünes Häkchen am Port angezeigt. Unbekannte IO-Link-Geräte werden durch ein rotes Kreuz angezeigt. Für diese IO-Link-Geräte kann die IODD hochgeladen werden.
Hinweis
Für unbekannte Sensoren können Sie die notwendigen IODDs beim Hersteller oder unter https://ioddfinder.io-link.com/ herunterladen.
-
Klicken Sie WEITER.
Der folgende Dialog wird angezeigt:

-
Hier geben Sie die Datenrate an, mit der die Daten für die angeschlossenen Sensoren in der Datenbank gespeichert werden. Die Datenrate kann variabel zwischen 50 ms und 60 s eingestellt werden.
Hinweis
Die Vorhaltezeit der Daten auf dem System hängt direkt von der Datenrate und den jeweils angeschlossenen Sensoren ab. Bei einer Datenrate von 50 ms und 4 angeschlossenen Sensoren können Sie unter normalen Umständen von einer Vorhaltezeit von 2 Wochen ausgehen.
-
Klicken Sie WEITER.
Der folgende Dialog wird angezeigt:

-
Hier nehmen Sie die E-Mail-Einstellungen vor. Das System kann per E-Mail Benachrichtigungen versenden. Für den Versand von E-Mail-Benachrichtigungen benötigt das System eine Verbindung ins Internet bzw. zu einem entsprechenden SMTP-Server (ggf. an den IT-Administrator wenden). Sie können die E-Mail-Einstellungen auch überspringen und später einrichten.
-
Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie FERTIG.
Die initiale Einrichtung des Systems ist damit abgeschlossen, und das Programm startet mit der Bedienoberfläche.
Bedienoberfläche¶
Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Übersichtsseite angezeigt.

| Pos. | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Symbolleiste |
| 2 | Arbeitsfläche mit Kacheln |
Symbolleiste¶
Über die Symbolleiste können Sie die entsprechenden Funktionen (Home, Logdatei, Benachrichtigungen) direkt aufrufen. Über das Benutzermenü-Icon gelangen Sie in ein rollenabhängiges Menü mit Benutzerfunktionen (Sprache ändern, Hilfe, Benutzerverwaltung, Abmelden). Klicken Sie Home, um wieder auf die Übersichtsseite zu gelangen.

| Pos. | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Home - Führt Sie zurück auf die Übersichtsseite. |
| 2 | Logdatei - Öffnet die Logdatei. |
| 3 | Benachrichtigungen - Zeigt die Benachrichtigungen des Systems. |
| 4 | Benutzermenü - Öffnet das Benutzermenü mit den Funktionen Sprache ändern, Hilfe, Benutzerverwaltung, Abmelden. |
Arbeitsfläche mit Kacheln¶
Innerhalb der Arbeitsfläche werden Ihnen die Systeme in Form von Kacheln angezeigt. Jede Kachel repräsentiert ein System und zeigt Informationen zu den Systemzuständen an. Klicken Sie auf die Kachel, um die grafische Bedienoberfläche zu erreichen. Klicken Sie EINSTELLUNGEN, um die allgemeinen Einstellungen für das System aufrufen. Klicken Sie ÖFFNEN, um die Datenvisualisierung zu öffnen, siehe Daten visualisieren.
Wichtige Grundeinstellungen nach Inbetriebnahme¶
Bei der Erstinbetriebnahme sollten Sie insbesondere die Menüpunkte Zeiteinstellung, Netzwerkeinstellungen und Sensoren & IO-Link Master auf ihre Richtigkeit prüfen. Siehe Systemzeit einstellen, Netzwerk einstellen, Sensoren und IO-Link-Master einstellen.