Mehrere CMTKs anzeigen¶
CMTKs zur Übersichtsseite hinzufügen¶
Sie können auf der Übersichtsseite eines CMTKs (Primär-CMTK) weitere CMTKs als sogenannte Node hinzufügen. Sie erhalten dann über die IP-Adresse bzw. den Hostname des Primär-CMTKs ebenfalls die Node-CMTKs angezeigt, können deren Datenvisualisierungen anzeigen oder deren Einstellungsseite aufrufen.
Hinweis
Um die Funktion einrichten zu können, müssen Sie als Nutzer mit Admin-Rechten angemeldet sein.
- Um ein CMTK als Node hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol zum Hinzufügen von weiteren CMTKs. Es öffnet sich ein Assistent der Sie durch die notwendigen Schritte führt.

- Anschließend geben Sie bitte die IP-Adresse bzw. den Hostname des CMTKs ein, das als Node hinzugefügt werden soll.

- Im nächsten Schritt werden Sie nach dem Admin-Passwort für das CMTK gefragt, das hinzugefügt werden soll.

- Anschließend erhalten Sie im Assistenten nochmals eine Zusammenfassung und Vorschau zum hinzugefügten System. Durch „jetzt hinzufügen“ schließen Sie den Assistenten erfolgreich ab.

- Das hinzugefügte Node-CMTK erscheint dann in der Übersichtsseite des Primär-CMTKs.

Hinweis
Der Zugriff auf die Node-CMTKs ist mit beliebigen Nutzern möglich, sofern dieser auch auf dem Node-CMTK angelegt ist. Dabei werden die Nutzerrechte auf dem jeweiligen Node-CMTK berücksichtigt.
Hinweis
Es ist möglich ein Node-CMTK zu mehreren Primär-CMTKs hinzuzufügen. So können Sie sich individuell eine Übersicht nach Ihren Anforderungen erstellen.
Entfernen eines Node-CMTKs aus der Übersicht¶
Sie können ein Node-CMTK auch wieder aus der Übersicht entfernen. Klicken Sie hierzu als Nutzer mit Admin-Rechten zunächst auf die Funktion zum Ändern der Übersichtsseite.

Sie können dann ein beliebiges Node-CMTK durch einen Klick auf „Löschen“ entfernen.

Alternativ können Sie ein Node-CMTK auch unter Einstellungen -> Allgemein von sämtlichen Primär-CMTKs trennen.