Skip to content

Sensoren und IO-Link-Master einstellen

Angeschlossene Geräte öffnen

Die angeschlossenen Geräte werden über die Toolbar auf der linken Seite geöffnet.

Die Übersicht listet alle angeschlossenen IO-Link-Sensoren auf. Unbekannte Sensoren sind rot markiert. In diesem Fall müssen Sie die entsprechende gerätespezifische IODD hochladen.


Verbundene Geräte an dem IO-Link Master

Hinweis

Für unbekannte Sensoren können die notwendigen IODDs beim Hersteller oder unter https://ioddfinder.io-link.com/.

Balluff sensor updates online prüfen

  • Klicke auf Updates online prüfen. Solange Ihr PC über eine Internetverbindung verfügt, öffnet sich eine Liste mit allen aktualisierbaren Balluff-Sensoren und der aktuellen sowie der neuesten verfügbaren Version.
  • Klicken Sie auf Update-Seite öffnen, um zum Update-Menü für diesen Sensor zu gelangen.


Updates online prüfen

  • Klicken Sie auf den gewünschten Sensor. Es öffnet sich ein Menü, in dem Sie die Einstellungen für jeden Sensor auswählen können.


Sensor-spezifische Einstellungen

Allgemeine Informationen

Allgemeine Informationen finden Sie im Bereich ALLGEMEIN. Hier können Sie auch die auf dem Gerät gespeicherte IODD löschen. Über das Drei-Punkte-Menü können Sie die Konfiguration von Pin 2 und Pin 4 des IO-Link-Ports ändern.


Bereich "Allgemeine Informationen "

Parameter (IODD) / Konfiguration der Sensoren

Im Bereich Parameter (IODD) erhalten Sie Informationen über den Sensor und können ihn auf vielfältige Weise konfigurieren. Außerdem können Sie die ISDU-Parameterkonfiguration exportieren/importieren.

Hinweis

Für Informationen zur spezifischen Konfiguration der angeschlossenen IO-Link-Geräte, siehe Sensor-Betriebsanleitung.


Bereich "Parameter (IODD) ".

Datenselektor

Im Bereich Datenselektor können Sie für jeden Sensor spezifisch festlegen, welche Daten vom CMTK erfasst und z. B. in die Datenbank geschrieben oder per MQTT kommuniziert werden sollen. Standardmäßig werden alle Prozessdaten erfasst. Status-Bits / Boolesche Werte sind standardmäßig deaktiviert. Die Auswahl und Anzahl der Daten wirkt sich direkt auf die Aufbewahrungsdauer von Daten in der Datenbank auf dem Gerät aus.


Bereich "Datenselektor ".

Sensor Firmware Update

Im Bereich Firmware Update können Sie die Firmware des Geräts aktualisieren.


Bereich "Firmware Update ".

  • Online aktualisieren

    Um online nach Updates zu suchen, klicken Sie auf Online-Update überprüfen. Sofern Ihr PC über eine Internetverbindung verfügt und es sich um einen unterstützten Balluff-Sensor handelt, erscheint ein Menü mit einer Versionsauswahl und Release Notes.


    Bereich "Firmware Update online".

    Note

    Einige Release Notes enthalten das Bootloader-Passwort, das in den nächsten Schritten benötigt wird.

    • Wählen Sie die richtige Version aus und klicken Sie auf Download.
    • Geben Sie gegebenenfalls ein Bootloader-Passwort ein.
    • Klicken Sie anschließend auf Installation starten.
  • Aus Datei aktualisieren

    Sie können eine Firmware-Datei manuell installieren, klicken Sie auf Firmware-Datei hochladen und geben ggf. ein Bootloader-Passwort ein. Klicken Sie anschließend auf Installation Starten.

Warnung

Nach dem Update können sich die Prozessdaten ändern und der Sensor wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Bitte überprüfen Sie alle Konfigurationen des Sensors nach dem Update, da je nach Update einige Konfigurationen geändert werden können.

Hinweis

Aktualisieren Sie die Seite nach Abschluss des Flashvorgangs, damit die neue Firmwareversion angezeigt wird.